This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:Launchpad 未连接到新安装了 CCS 的新 PC、USB3.2

Guru**** 2925180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1563589/msp430fr2433-launchpad-not-connecting-to-a-new-pc-with-new-installation-of-ccs-usb3-2

器件型号:MSP430FR2433


工具/软件:

我正在尝试将 LaunchPad 连接到刚购买的新 Windows PC。 它仅具有 USB3.2 和 USB4

LaunchPad 在 USB2 上的旧 PC 上连接正常

我尝试了卸载 CCS 安装并重新安装、而没有更改错误。

{“msg":“:“FET 已在使用、idx = 0(0:MSP DebugStack 未初始化)。“、“name":“:“COM4",“,"type"、"type":“:"error"“"error"}“}</s>“

我尝试使用浏览器而不是 CCS、但遇到了相同的问题。


查看 COM 端口时、TI 驱动程序已无错误地加载到 COM4 上。 拔下插头、然后看到 COM4 消失。 重新连接时它会重新出现。


我认为这是 USB 兼容性。 有可能吗? 有人在使用 USB3.2?

还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果是 b e 不相关。 USB 3.2 工作正常。 我丢失了 MSP430