This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:超声波传感设计中心中有关"Meter Constant"参数的问题

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1562367/msp430fr5043-question-regarding-meter-constant-parameter-in-ultrasonic-sensing-design-center

器件型号:MSP430FR5043


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师

我对可在超声波传感设计中心配置的“仪表常数“参数有疑问。

根据文档、此参数的有效范围为:
范围:0 至 22,742,000
但是、我尝试设置一个大于 22,742,000 的值、设计中心接受了输入、没有任何错误。 按下“Generate Heads“后、我检查生成的 USS_userConfig.h 文件并发现我输入的值已正确反映在中:
#define USS_VOLUME_SCALE_FACTOR

此外、MSP430 计算的瞬时流速似乎是合理的、也不是错误的。

请您澄清一下:

・如果设置的值大于 22,742,000、内部会发生什么情况?
・使用超出记录范围的值是否存在任何限制或风险?
・USS_VOLUME_SCALE_FACTOR 是否直接从仪表常数派生、依赖这种行为是否安全?

非常感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    依赖  USS_VOLUME_SCALE_FACTOR 是安全的。 该值限制在未实现 USS_VOLUME_SCALE_FACTOR 的上一版本的 USS 库中。  最新的库实现 了该因数、并可能使仪表常数值超过 22,742,000。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的郝

    感谢您的答复。 我现在明白了。 您能告诉我 USS_VOLUME_SCALE_FACTOR 的上限吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。