This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:超声波传感设计中心中的"仪表常数"和管道几何形状之间的关系

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1562368/msp430fr5043-relationship-between-meter-constant-and-pipe-geometry-in-ultrasonic-sensing-design-center

器件型号:MSP430FR5043


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:

我对超声波传感设计中心中的“仪表常数“参数有疑问。

根据应用报告:基于波形捕获的超声波传感水流量计量技术 (SLAA889A)、流速和流速的计算公式如下:

流速:
V = L/2 x (1/T12 - 1/T21)
流速:
Q = S x v = S x L/2 x (1/T12 - 1/T21)
其中:
L 是换能器之间的距离、
S 是管道的横截面积、
T12 和 T21 是超声波传播时间。

鉴于此、假设设计中心中使用的仪表常数对应于以下值是否正确:

仪表常数= S×L / 2

如果没有、您能否说明 Meter 常数是如何推导的、以及它代表什么物理参数?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以考虑 仪表常数= S×L / 2。 但是、这个结论是使用简化的流水线模型得出的。 S 和 L 不容易从实际管道获取。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郝:

    感谢您的答复。 正如您所指出的、我们理解这些限制。 我们的目的是检查根据我们的管道模型计算出的仪表常数是否与应该设置的仪表常数大致匹配。 我们并非追求高精度。

    您能告诉我们 S(横截面积)和 L(长度)的单位吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    单位取决于 VFR 单位。  

    如果 VFFR 单位为 L/h、就像 dm^3/h 一样、您可能需要将其更改为 m^3/s、那么您可以使用 meter 作为 L 的单位、并使用 m^2 作为 S、使用 second 作为 ToF 结果的单位。  

    此致、

    现金好