This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1558060/msp-fet-msp-fet

器件型号:MSP-FET


工具/软件:

我无法让 MSP-FET 在 windows ARM64 笔记本电脑上工作。 我尝试了所有操作、下载 MSP-FET 驱动程序、手动安装、兼容模式、禁用 Windows 驱动程序强制等等。 这让我相信 MSP-FET 无法与 Windows ARM64 笔记本电脑配合使用。 我在 2024 年发现、不太可能出现提及与 ARM 64 窗口兼容性的问题。 有人能否确认 MSP-FET 是否与 Windows ARM 64 计算机配合使用。 如果没有、什么 TI 编程器/仿真器可以与 Windows ARM64 计算机配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    MSP-FET 支持以下平台:

    https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnson、感谢您的建议。 我已经尝试了你建议的 dirvers 没有成功. 基于 Windows ARM64 的笔记本电脑无法运行这些驱动程序、我建议 TI 他们没有发布 Windows ARM64 驱动程序的计划。 随着 Windows ARM64 笔记本电脑的激增、他们将来可能必须提供驱动程序支持。 现在、我必须切换到支持 Windows ARM64 的处理器。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许是时候考虑 Atmel /微芯片产品了! 这些 MSP-FET 编程器都是垃圾邮件! 阅读我今天的帖子。

    这些 MSP-FET 问题已经有一年了。

    令人遗憾的是、TI 制造了一些出色的微控制器和开发软件。 但无法提供可靠的硬件编程器。 此问题需要在一些拥有股票期权的高级副总裁办公桌上解决。 会看到一些操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    抱歉、我们没有适用于 MSP-FET 的 Windows ARM 驱动程序。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的建议。 遗憾的是、由于缺乏支持、现在是不采用 TI 微处理器的时候了。