This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:超声波水流量检测器的现场自校准

Guru**** 2917570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1563263/msp430fr6047-in-field-self-calibration-for-ultrasonic-water-flow-detector

器件型号:MSP430FR6047


工具/软件:

现场自校准:

背景、定期检查(例如在启动,温度变化,每小时检查)、这些检查会调整偏移或增益以补偿仪表寿命内的漂移。  TI 提供的任何预定义方法请与我分享信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    演示工程中预定义了三个函数。  

    1.USS_APP_DC_OFFSET_CANCEL_ENABLE :校准 ADC 捕获数据上的直流偏移。  

    2. USS_APP_CON谐 振器_CALIBRATION_ENABLE:校准 HFXT 频率

     USS_APP_AGC_CALIBRATION_ENABLE:校准 PGA 增益设置

    这三个功能用于防止老化问题和温漂。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何测试 ROM 和 RAM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不了解测试 ROM 和 RAM? 为什么需要测试存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 ROM 和 RAM 损坏或不想确定、请通过检查所有存储器位置来完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USS 库中不包含 ROM 和 RAM 测试功能。 测试 ROM 和 RAM 并非常见情况。