This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:复位上拉+电容要求

Guru**** 2923810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1565568/msp430fr6989-reset-pullup-cap-requirements

器件型号:MSP430FR6989


工具/软件:

您好 MSP 专家:  

MSP430FR6xxx 用户手册规定 RST 引脚应具有 47k Ω+ 2、2nF。 但是,这些数字是否真的是保证稳定运行的唯一选择,或者是否也会有偏离它?  

尤其是这些组合呢?  

  • 47k Ω+ 1nF
  • 100k Ω+ 2、2nF  
  • 47k Ω+ 1、1nF

此外、电阻器和电容器的容差是否有规格? 尤其是 MLCC 的温度特性?  

谢谢您、  

Marinus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marinus、

    电容器没有所需的最小值。 2.2nf 是此设备的最大值。

     

    您的偏差应该没有问题。

    此致、
    Brian