This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:MSP430FR6043

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1564472/msp430fr6043-msp430fr6043

器件型号:MSP430FR6043


工具/软件:

大家好。


MSP430FR6043IPN 的 CH0_IN(引脚 74)和 CH1_IN(引脚 67)输入的输入阻抗是多少?
这些输入的容抗是多少以及这些输入在 Vcc=3.6V 时的有源电阻是多少?

谢谢你。
此致、
Viktor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Cash Hao

    我询问了输入阻抗。

    而不是输出阻抗。

    此致、

    Viktor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    OH、用于输入通道。 这是保密信息。 我只能说、输入 阻抗约为几百欧姆。   

    此致、

    现金好