This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:USB 参考设计

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1563471/msp430f5659-usb-reference-design

器件型号:MSP430F5659


工具/软件:

 在参考设计中、D+/D-线路上的 27 欧姆电阻器和 10 pF 电容器的用途是什么?

使用 MSP430 MCU 开始 USB 设计(修订版 B)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joaquin、

    所有 USB DP、DM 信号对都需要大约为 27Ω 的串联电阻器来确保正确端接。 建议使用一个大约 22 pF 的可选滤波电容器(取决于电路,此处为 10nF)来抑制 EMI。 根据 USB 规范的第 7.1.6 节、如果使用该电容器、则必须将其放置在集线器端子和串联电阻器之间。

    虽然我也看到很多设计不使用此 RC 电路、

    B.R.

    Sal