This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2021:125°C 器件

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1567670/msp430i2021-125c-device

部件号:MSP430I2021


工具/软件:

尊敬的团队:

该器件是否具有 125°C 版本? 105°C 无法满足客户要求。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:
    我希望使用具有计量应用所需 24 Σ Δ 的不同 MSP430 器件、但这些器件都不会测量您所需的目标最高温度。 但是、我建议联系我们的 MSP HSM 系统团队、了解我们在 MSP430 外部可以提供的功能。  

    此致、

    Diego Abad