This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR4133:适用于 MSP430 的 AR Embedded Workbench

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1568614/msp-exp430fr4133-ar-embedded-workbench-for-msp430

器件型号:MSP-EXP430FR4133


工具/软件:

我可以将适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench 与 VSCODE 集成吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinoam:

    我的理解是、您可以将适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench 与 Visual Studio Code (VS Code) 集成在一起。 IAR Systems 提供 VS Code 的专用扩展、使您能够在 VS Code 环境中利用 IAR Embedded Workbench 的强大功能、包括其构建工具和 C-SPY 调试器。

    以下是集成的工作原理:
    • IAR 编译扩展:  
      此扩展使您能够直接从 VS Code 构建和开发 IAR Embedded Workbench 工程。 它会自动检测您的 IAR Embedded Workbench 安装和工程、允许您配置编译设置并启动 VS Code 内的编译。

    • IAR C-SPY 调试扩展:  
      此扩展将 IAR C-SPY 调试器集成到 VS Code 中、使您能够在熟悉的 VS Code 接口中调试 MSP430 应用。 您可以设置断点、单步执行代码、检查变量以及利用 C-SPY 提供的其他调试功能。  

    若要实现这种集成、您通常需要:
    • 安装适用于 MSP430 的 IAR Embedded Workbench: 确保系统上安装了完整的 IAR Embedded Workbench。

    • 安装 VS Code: 下载并安装 Visual Studio Code。

    • 安装 IAR 扩展: 在 VS Code Marketplace 中、安装 IAR Systems 提供的“IAR Build“和“IAR C-SPY Debug“扩展。

    • 配置: 扩展将自动检测您的 IAR 安装和项目。 然后、您可以配置工程设置、选择所需的 IAR 工作台和配置、并开始从 VS Code 中编译和调试 MSP430 项目。