This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:MSP 低功耗微控制器论坛

Guru**** 2912850 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1568419/msp430fr2155-msp-low-power-microcontroller-forum

器件型号:MSP430FR2155
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我想建议如何在 CCS 中加载程序、同时跳过存储器的一部分。 我首先​​使用 Uniflash 将数据加载到某个存储器区域、然后想加载程序。 但是、我需要提供有关在加载过程中是否可以避免接触此块的建议。有人能给我一些建议吗? 或者指出我已经解决了这个问题的地方吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan Macek

    这同样的问题与你的另一个线程,我把它们合并在一起。   RE:MSP430FR2155:如何不覆盖存储器 

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在“Properties"->"Debug"->"MSP430 Flash“ Flash Settings"->"Erase“ Settings"->"Erase Options"“ Options"中“中,“,选择“选择"Erase“"Erase and、 and download“ download necessary segments only“。 然后、不会擦除(也不会加载).out 文件中的任何“空洞“或“NoLoad"段“段。

    我没有在文档中看到过这种情况,但它经常出现在使用 NOINIT () 功能时,例如 这里。  

    【编辑:已添加链接】