This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6636:从 12.2.0 迁移到 20.3 时 BSL 刷写出现问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6636, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1563185/msp430f6636-issue-with-bsl-flashing-when-migrating-from-12-2-0-to-20-3

器件型号:MSP430F6636
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好:

我使用 MSP430F6636、并维护一个定制 BSL 工程。 此工程之前使用成功构建和编程 CCS 12.2.0 、其中我添加指定编译器版本为“TI v4.1.9“。  

升级到最新版本的 CCS 后、 工程构建过程不会出现问题、但仍然收到以下错误:

长度 0x714 的第 0 页上的 0x1064 写入存储器块时遇到问题无法执行访问、BSL 存储器段受保护文件加载程序:验证失败:目标无法写入 0x01064

我尝试了混合“MSP430 Flash settings“和不同的选项、但这导致我阻止了芯片和这个错误:

“连接到目标时出错:器件的调试接口已受保护“

您是否知道新版本中有关 BSL 分配内存保护的内容是否有变化?  

我们非常希望提供任何指导、因为此功能对于我们的生产流程至关重要。

我对此不熟悉、因此可能错过了基本信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您 最新版本的 CCS 上的编译器版本是什么? 如需更多注释、我将此线程移至编译器团队。  

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    升级到最新版本的 CCS 后、 工程构建过程不会出现任何问题、但我一直收到以下错误:

    您是否可以从 CCS 12.2 获取可执行文件并尝试使用 CCS 20.3 刷写可执行文件而无需在 CCS 20.3 中重新编译? 这将帮助我们确定问题的确切原因。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、  

    我尝试从 CCS 12.2 中获取.out 文件、并使用 Uniflash(版本 9.2.0.5300)刷写 (以消除 CCS 的复杂性)、得到了与受保护的存储器的某些段相同的错误。  

    因此、我认为问题出在访问 BSL 所分配存储器的默认授权 上、而不是可执行文件本身上。  

    此致、  

    Adrien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    编译器版本为 21.6.1 LTS。  

    此致、  


    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试从 CCS 12.2 中获取.out 文件并使用 Uniflash(版本 9.2.0.5300)进行闪存 (以消除 CCS 的复杂性)、并收到了有关受保护的存储器的某些段的相同错误。  [/报价]

    谢谢。 由于 12.2 中的 OUT 文件(在 12.2 中可正常刷写)无法在 UniFlash 9.2.0 中正常刷写、因此问题似乎与更新的编译器有关。 我将交由 MSP430 专家进行进一步调查。