This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5994:Windows 未完成安装

Guru**** 2905390 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1566947/msp-exp430fr5994-windows-does-not-complete-install

器件型号:MSP-EXP430FR5994
Thread 中讨论的其他器件:MSP430FR5994UNIFLASH

工具/软件:

我提供了学员在安装下列出的驱动程序后所面临的问题的屏幕截图 步骤 3. 请访问: https://engineering.purdue.edu/fye_tikit/。 这些是您的团队提供的 Windows 驱动程序。

以下是他们遇到的问题的屏幕截图:

 

您能就以下哪一项提供建议吗?

  • 我们是否应该使用适用于 MSP430FR5994 LaunchPad 的更新驱动程序包(尤其是适用于 Windows 11)?
  • 我们是否应该添加任何额外步骤(例如,安装订单,已签名的驱动程序要求,板载调试器的固件更新等)?

此致、

Ryan Kehr

Purdue Campus Manager — 支持使用 MSP 产品的课堂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切勿使用此工具。

    您可以尝试安装 Uniflash 或 CCS(在安装期间选择 MSP430 支持)、在安装期间应该自动安装 MSP430 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。