This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:在 Windows 11 PC 上、无法将 MSP-FET 与 MSP430 Flasher 版本 1.3.0 和 USB MSP430driver 版本 1.0.1.2 配合使用。 显示"COM < — 已在使用"和驱动程序:已关闭(MSP DebugStack 未初始化)"

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1569056/msp-fet-cannot-use-msp-fet-with-msp430-flasher-version-1-3-0-and-usb-msp430driver-version-1-0-1-2-on-windows-11-pc-says-com---already-in-use-and-driver-closed-msp-debugstack-not-initialized

器件型号:MSP-FET


工具/软件:

我尝试  在 Windows 11 PC 上使用具有 MSP430 刷写器版本 1.3.0 和 USB MSP430driver 版本“MSP430_FET_Drivers_1_0_1_1"的“的 MSP-FET。 当我在终端中运行更新命令时、它显示“COM <-已在使用“和“Driver:Closed (MSP DebugStack not initialized)“。