This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8287A12:TPSM8287A12BBSRDVR

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1569260/tpsm8287a12-tpsm8287a12bbsrdvr

器件型号:TPSM8287A12


工具/软件:

我需要知道 TPSM8287A12BBSRDVR 部分可以为输出提供 5V 电压。 您能否确认、因为我选择了此部件而不是 EN6360QA 部件、所以可以使用。

这是电路、而不是他计划使用 TPSM8287A12BBSRDVR 部件。 可以在我的设计中使用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、TPSM8287A 可以为 FPGA 提供 5V 输入电压并提供 1V 输出、与 EN6360 一样。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这里我需要 5V 输出,而不是 1V 所以这个部分适合这个.

    PAR 编号:  TPSM8287A12BBSRDVR

    PLZ 确认此部件是否合适  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您展示的原理图具有 1V 输出和 5V 输入。  您是否需要支持不同的设计?  如果是、什么是 Vin?

    Chris