This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:基于 430 的 USS 解决方案是否已停产?

Guru**** 2920920 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1570254/msp430fr6043-are-the-430-based-uss-solutions-being-discontinued

器件型号:MSP430FR6043


工具/软件:

我一直在使用 MSP430FR6043 作为新型住宅水表的核心进行评估。

我刚才听说 TI 将终止对 430 系列微控制器的支持。 这是否也适用于 USS 产品?

如果是、TI 目前对超声波 ToF 解决方案的建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您可在 TI.com 中找到的所有 MSP430 器件都可用并且将受到持续支持、包括 MSP430FR6043 等 USS 器件。

    您可以参考 USS EVM EVM430-FR6043 评估板入门|德州仪器 TI.com 进行评估。 您可以在页面中找到有关解决方案硬件连接和指导的更多资料。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengfel Xie、

    感谢您的答复。 您是在 TI 工作吗? 您是否以官方身份回答?

    即 TI 的这一明确立场是否认为 430FR6043 仍然是受支持产品、而不是“停产“?

    谢谢你