This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5969:针对 eZ-FET 1.2 版固件

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5969, MSP-FET, MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1569919/msp-exp430fr5969-for-the-ez-fet-rev-1-2-version-firmware

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP430FR5969

工具/软件:

问题描述: 在尝试升级板载 eZ-FET 的固件期间、升级过程失败。 之后、我尝试重新插入 USB 电缆、结果计算机完全无法识别 LaunchPad。 设备管理器中未显示任何端口(COM 设备)。 尽管 LaunchPad 上的 LED 显示正常的绿色指示灯、但最终无法识别。 我怀疑 eZ-FET 固件完全丢失或损坏。

硬件信息:

  • LaunchPad 模型:MSP-EXP430FR5969
  • 板载调试器版本:eZ-FET 修订版 1.2

我尝试过的步骤(但都无效):

  • Re 插入 USB 电缆:  并尝试了不同的 USB 端口和 USB 电缆。
  • 更换计算机:  已在多台 Windows 10/11 计算机上测试、结果相同(无识别)。
  • 安装/更新驱动程序:  已确认安装了最新版本的 CCS (Code Composer Studio) 和 TI 驱动程序、但由于无法识别器件、无法安装或更新驱动程序。
  • 尝试在 CCS 中“Update eZ-FET Firmware“:  由于无法识别器件、CCS 无法检测到 LaunchPad、这会导致此功能无法使用。
  • 在按住用户按钮或复位按钮的同时尝试开机:  没有任何影响;设备仍然无法识别。

我的问题/帮助请求:

  1. 对于 eZ-FET 1.2 版、如果固件完全丢失、是否有办法通过 LaunchPad 上的 JTAG 接口(或通过其他方式)从外部刷写/恢复 eZ-FET 固件? 我手头还有另一个可正常工作的 LaunchPad 或调试器(如 J-Link/MSP-FET);这些调试器是否可用于维修?
  2. TI 官方工具或社区是否提供 eZ-FET 1.2 版的固件文件 (.txt 或.hex) 及其相应的刷写方法?
  3. 是否有任何其他诊断步骤或维修方法、我尚未尝试过?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:
    1 和 3。  我建议查看之前的 E2E 主题、其中提到了发生类似问题的一些实例: 固件已损坏
    2.我认为您仍然应该能够对目标器件 MSP430FR5969 进行编程(通过 JTAG、即使用 MSP-FET、因为这会跳过使用 eZ-FET)

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之前、我的 MSP-EXP430FR5969 LaunchPad 板载 eZ-FET 在最新版本的 CCS 20.3.0.14 环境中正常工作、允许进行刷写和调试。 但是、我最近安装了适用于 MSP430 V7.10.1 的 IAR Embedded Workbench。 尝试编译和调试时、IAR 软件会提示我更新调试器固件。 我按照提示执行了固件更新操作。 在更新过程中、LaunchPad 的红色和绿色指示灯同时亮起、保持冻结/卡住。 随后、我尝试断开并重新连接 USB 电缆。 尽管现在只有绿色指示灯亮起、但计算机无法完全识别 LaunchPad。 我已经尝试过搜索许多有关恶意固件的论坛帖子、但没有一个帖子帮助我恢复了板载 eZ-FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:
    如果其他 E2E 论坛没有帮助、我认为恢复的可能性很小。 我建议避免使用它、而是从现在开始使用 MSP-FET 对器件进行编程。

    此致、

    Diego Abad