This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:I/O 引脚拉电流能力

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1571283/msp430f449-i-o-pin-source-current-capability

器件型号:MSP430F449


工具/软件:

尊敬的专家:

对于 MSP430F449、I/O 引脚的源电流(输出)功能是什么? 在~情况下、负载可能短路并以脉冲形式变为 Δ V 70mA、但找不到数据表中的规格。 您可以帮助确认该规范吗?

我只找到如下所示的绝对值:

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管电流是来自电源轨外部电压的故障电流。 (小于 VSS 或大于 Vcc)

    数据表中的图 2 至图 5 可能会有所帮助、因为它们显示了输出电压与电流的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    只想确认、您询问 IO 引脚可以输出的最大电流是多少?

    如果是这种情况、则数据表中的该表包含注释、指明电流不应超过+/NVM - 12mA 或–48mA、具体取决于具体情况:

    此致、

    Owen