This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:MCU018

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430FR6045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1570862/msp430fr6047-mcu018

器件型号:MSP430FR6047
Thread 中讨论的其他器件: MSP430FR6045

工具/软件:

您好、

我正在使用 MSP430FR6047 微控制器、也有 TI 提供的源代码、运行正常。

但是、如果更改为 MSP430FR6045、代码必须更改哪些内容? 我已经看到这些微控制器是引脚对引脚兼容的。

对于链接器文件、还需要进行哪些更改?

此致、

Anup Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anup:

    请检查以下几点:

    1.替换相关头文件。 检查您使用的也包含在  MSP430FR6045 中的外设。

    2.更改链接文件,我认为最简单的方法是生成新的  MSP430FR6045 空工程  将其链接文件复制到您的迁移工程。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我从 TI 获取他的代码。 它主要用于 MSP430FR6047。 还想将其用于 MSP430FR6045。

    在比较 MSP430FR6047 和 MSP430FR6045 的数据表时、只有 FRAM 存在差异。 MSP430FR6047 具有 256KB 的电容、MSP430FR6045 具有 128KB 的电容

    关于第一点、如果存在引脚对引脚兼容性、是否需要这样做?

    关于第 2 点、您是否试图通过生成新的来表达这一点 MSP430FR6045  空项目、 将生成新的链接器文件?

    此致、

    Anup Kumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anup:

    关于您的第一点、如果存在引脚对引脚兼容性、那么是否需要这样做?

    是、由于引脚对引脚、因此无需执行此操作。

    关于第二点、您是否试图通过生成新的来表示这一点 MSP430FR6045  空项目、 将生成一个新的链接器文件?

    是的。  生成新工程后、系统将自动生成链接文件、并自动更改相应的存储器映射。

    此致、
    彼得