This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAPTIVATE-FR2633:我安装了 MSPCAPTDSNCTR、但显示已损坏。

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPCAPTDSNCTR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1570540/captivate-fr2633-i-installed-mspcaptdsnctr-but-the-display-is-corrupted

器件型号:CAPTIVATE-FR2633
主题:MSPCAPTDSNCTR 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

我安装了 MSPCAPTDSNCTR、但显示已损坏。

请告诉我原因。
条件如下
・Windows11.
・Java:download.oracle.com/.../jdk-25_windows-x64_bin.exe
・MSPCAPTDSNCTR 最新版本
・即使我更换了电脑、也会出现同样的症状
・仅当 MSPCAPTDSNCTR 打开时、显示屏才会断开
->如果我关闭它,它将恢复
・重新启动或重新安装 PC 或应用程序无法解决问题
・如果我将鼠标悬停在文件选项卡或光标上放置按钮,它只会在那里恢复,但它基本上是坏的

此致、

ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    这通常是由于 Java 版本造成的。 您能否与我分享您使用的 Java 版本?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego Abad:

    感谢您的答复。

    我正在使用 JDK 25。

    JDK 25

    https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/ 


    正确的版本是什么?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:
    我以前遇到过类似的问题,团队中有人告诉我,我应该降级我使用的 Java 版本,因为用于创建软件 GUI 的版本是旧的。 我建议您将当前的 Java 版本降级到 1.8.0

    此致、

    Diego Abad