This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:在预期路径上无图像加载到电路板上。 设置 UTR-18225K-TT

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, TIDM-02003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1566381/evm430-fr6043-no-image-to-load-on-the-board-at-the-intended-path-set-up-utr-18225k-tt

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: TIDM-02003

工具/软件:

我使用 EVM430-FR6043 设置 PUI 音频 UTR-18225-TT。

按照快速入门指南、映像文件在芯片上加载的路径会显示以下错误。 快速入门指南中给出的路径也不起作用、但我认为这是预料之中的、因为这是从指南发布之日算起? 已尝试手动导航至图像文件、但无法成功找到图像文件。  

为了提供背景信息、初始目标是设置 PUI AUDIO UTR-18225-TT 传感器。 我尝试调整传感器、首先没有流量、但只会在 ADC 捕获中获得噪声。 这是电路板上的图像造成的吗?  

参考 TI 资源,包括快速入门指南,超声波设计中心,气流超声波感应 — 白皮书,设计指南:TIDM-02003。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 license.txt 文件、而不是 FR6043 的固件。

    请使用 CCS 编译 MSP430 工程、您将在工程中获得固件、使用该固件。

    此外、CCS 可以直接下载映像/固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。 我同意您对许可证文件的评论。 我尝试过,以确保没有石头未被转出来之前。

    此外、这也是 ADC 采集得到的结果(跨轴式管设计,无空气)、看起来非常嘈杂、有改善输出和实际捕获峰值的任何建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ~让 USS 专家来回答这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议先按照本指南调整参数。 它会帮助您获得正确的 ADC 捕获信号。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AURAjHTDa0oVdd-2UTgIEQ__MSP430-ACADEMY__8HaEUeq__LATEST

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现金奖励、  

    感谢您发送编修。 将传递函数的输出。 我想检查一下当前我没有使用映像刷写芯片、因为推荐的 TI 文件夹中没有可用映像。 您能否提供图像文件的访问权限?  

    我正在尝试使用 UTR-18225KK-TT、下面随附了规格表。

    https://docs.google.com/gview?url=https://api.puiaudio.com/filename/UTR-18225K-TT.pdf&embedded=true

    电路板是否支持换能器的驱动电压要求?  

    这是当前 ADC 捕获、此设置以及以下参数。  

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、也可以添加上述信息、我尝试遵循该过程、但使用以下参数、这是我获得的 ADC 捕获结果与示波器图相比的输出。  

             

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC 采集窗口中只有噪声。  

    您能否在“AFE_CH0_IN"处“处测量信号、而不是在 示波器中测量 Ch1 信号? 信号应在外部 OPA 之后放大。 我想在此处的信号进入 MCU 之前检查其是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也认为是噪声。  

    我想确保 将示波器连接到正确的通道。 没有标记为“AFE_CH0_IN"的“的端子。 您能否分享一下电路板上的位置?  

    如果信号需要在电路板背面连接、也请共享该位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据以下代码片段中显示的原理图“AFE_CH0_IN",“,还、还附加了信号快照。 信号看起来正确吗?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量 C42 附近的信号也可以工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     以上分享的信息来自预期位置。 正如我所看到的、进入 MCU 的信号是预期的。 有任何其他建议、至少要先通过调整来改进 ADC 采集效果? 感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该会获得如下所示的一些信号。 我只能 从您的图中看出激励信号看起来正常。 我在您的图中没有看到接收信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我捕获了一个屏幕截图来获取整个循环。 如果时间窗口较大、垂直比例会缩小。 我认为它看起来与您分享的快照非常相似。 您还可以在一个以前的快照中看到更多接收信号。