Thread 中讨论的其他器件:MSP430FR2433、 UNIFLASH
工具/软件:
您好、
我尝试修改几年来未触及的工程、并注意到使用 CCS12.8.1 中的 TI v21.6.1 LTS 编译后出现警告/错误:
warning #10229-D: output section ".data" refers to load symbol "$C$SL1" and hence cannot be compressed; compression "lzss" is ignored
如果我尝试检查存储器分配、会看到以下消息、表明编译失败。

如果我尝试使用 TI v16.9.11 LTS 进行编译、我会得到相同的警告消息、但编译后的二进制文件可以加载到 MCU 中并运行。
我最近从事了一个非常类似的项目,使用 MSP430FR2433 ,没有遇到这样的问题。 我还在论坛上阅读了几篇相关文章、但遗憾的是、我仍然不知道如何使用 TI v21.6.1 LTS 成功编译项目。
更新:似乎只有 CCS v7.x 才能使用代码库可靠地编译正在运行的映像。 在 v12.8 等较新的 CCS 中、如果我尝试将编译器版本更改为较新的版本、然后切换回 v16.9.11、编译将失败。
谢谢、
ZL