This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:引脚编号 74

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1570661/msp430fr6047-pin-number-74

器件型号:MSP430FR6047


工具/软件:

您好、
-我需要知道,我可以配置插针编号 74 作为输出低,因为在我的情况下,我不会使用液晶屏,我怎么能做到这一点。

-如果我将 PIN 保持悬空,那么所涉及的风险是什么

-我的 PCB 被释放,我没有像数据表中提到的那样将它连接到 DVSS,所以我需要知道是否通过固件我可以将它连接到 DVSS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚 74 未映射到 GPIO 端口。 遗憾的是、这意味着无法通过固件将其连接到 DVSS。 如果 LCD 被禁用、则应该可以将该引脚保持悬空。 它可能会消耗一些功率。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Brain、
    不用担心,我有几个疑问
    1.你说它可能会消耗一些电力,但我可以通过固件禁用 LCD 部分,并且引脚是模拟的,你仍然认为它会消耗电力
    2.什么是我们必须连接这个引脚接地的主要原因,如果未使用,这可能是一个问题。

    3.您发现任何与 EMI/EMC 相关的问题吗?
    4.一旦我通过固件完全禁用了我的液晶屏部分,请检查浮针对气象部分或控制器正常运行的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉迟来的答复。 即使禁用 LCD(禁用所有基准)、也可能存在一些泄漏。  从我所见、将该引脚接地的主要原因是为了防止在启用电荷泵的情况下损坏器件(但这也需要 4.7uF 电容器)。 我需要咨询团队的 EMI 专家来回答您的其余问题。  

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家 不认为引脚作为发射源应该存在问题、但建议进行测试以查看它是否正在拾取发射。 他们认为它不应该对 EMI 产生任何重大影响。

    此致、
    Brian