This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:msp430fr2355.h 头文件中缺少计时器 A 寄存器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1572699/msp430fr2355-missing-timer-a-registers-in-msp430fr2355-h-header-file

器件型号:MSP430FR2355


工具/软件:

我尝试使用计时器 A0 使用 Code Composer Studio 20.3.0 版本构建模块工程。 工程编译失败、并出现错误、指出“identifier “TA0CTL" is“ is undefined“。

我查看了位置“C:\ti\ccs2030\ccs_base\msp430\include\、s[430fr2355.h“处的头文件、看到为计时器 B0 定义了寄存器、但没有定义计时器 A0 寄存器。  

如何获取正确的 msp430fr2355.h 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自器件数据表:“6.10.9 计时器 (Timer0_B3、Timer1_B3、Timer2_B3、Timer3_B7)“

    我在这里没有看到计时器 A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hardik:

    正如 David 提到的、MSP430FR2355 没有计时器 A  

    您指的是其他器件?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家、这是我第一次使用 MSP430 器件、对数据表没有理解。 我将尝试使用这些计时器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅在录音中、“B"是“是指计时器的类型。 “A"计时“计时器具有与“B"计时“计时器不同的功能。 其他外设也是如此。