This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:对 MSP430FR2476 的 FRAM 进行写入/擦除/读取

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1573740/msp430fr2476-write-erase-read-to-fram-of-msp430fr2476

器件型号:MSP430FR2476


工具/软件:

您好、

我尝试将数据写入/擦除/读取到 MSP430FR2476 的 FRAM 中、并参考了以下文档:

SLAU320AJ:用户指南:通过 JTAG 接口对 MSP430 进行编程

在上述文档中、我是否可以将术语“闪存“替换为“FRAM"?“?

例如、我能否理解“2.3.4 对闪存进行编程(使用板载闪存控制器)“一节是指对 FRAM 进行编程?

此致、
Toru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Toru,

    通常、闪存和 FRAM 并非同义。 然而、在功能上、就 JTAG 编程而言、它们被视为“相同“。

    是的、在第 2.3.4 节中、您可以将闪存称为 FRAM。

    此致、

    Owen