This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:MSP Zero Code Studio ADC -->比较器

Guru**** 2924340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1573119/lp-mspm0g3507-msp-zero-code-studio-adc----comparator

器件型号:LP-MSPM0G3507


工具/软件:

您好、

我在尝试使用 MSP Zero Code Studio 的 ADC 作为比较器的输入时遇到问题(很明显,在下面的屏幕截图中,dout 未连接到 DIN A,但我希望它是这样)。 我想将从 ADC 读取的值与设定的整数值进行比较、并根据该信息执行某种操作。 我看到了一个类似的线程、GPIO 读取的输出不能与比较器一起使用、是否有办法使其正常工作?

谢谢、

Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    目前、ADC 读取块的输出是一个与比较器块不兼容的字符串。 软件团队正在努力为许多块添加数据类型兼容性、但没有 规定的时间来添加此类兼容性。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    好的、谢谢。 作为建议、该团队可能希望更改 MSP Zero Code Studio 用户指南 、将 ADC 块输出显示为字符串。 当前输出为整数:

    谢谢、

    Noah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    我也把这件事传给了球队。

    谢谢!
    Brian