This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:ADC 或 GPIO 输出问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1573036/msp430f5310-problem-on-adc-or-gpio-output

器件型号:MSP430F5310


工具/软件:

您好、

客户发现其产品中存在已上市的 MSP430F5310IRGCR 问题。

您能帮助解决下面的问题吗?

在其系统中、当进入 ADC(引脚 4)的输入电压超过特定的设定值(过压)时、GPIO(引脚 18)会输出高电平。

  

但是、在出货的 50 万件中、发现了 10 件产品输出异常的问题。

在某些器件上、输出保持在高电平、即使输入电压变为低电平、也永远不会改变。

在另一个器件上、输出未正确切换至高电平或低电平。

 

- 在问题发生期间、MSP430 没有显示任何错误、其他 IO 继续正常工作。

- GPIO(引脚 18)上的输出通过复位(引脚 64 上的 RST)从该故障中恢复。

- 这些问题发生在室温。

- 上面提到的 10 个单元是修订版 F 器件。

你有什么想法来解决这个问题吗?

谢谢。此致、

英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、
    我需要提出一些问题、以便更好地了解问题:

    1.您能分享 MSP430 器件的原理图吗? 如果可能、请将其分享到我们的 MSP-review 列表
    2.什么是“过电压“值? 它是否超出了我们的建议运行值?

    3. MSP430 使用什么 VREF?

    4.设备是否有其他出现错误的问题?

    5.客户是否计划进一步测试不良设备? 如中所示、使用显示故障的器件复制错误

    现在、建议重新启动器件并测量显示错误所需的时间。 是否会在过压发生后立即发生? 它是否会在 X 个数量的转换之后发生?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。

    现在的建议是重新启动器件并测量显示错误所需的时间。 是否会在过压发生后立即发生? 是否会在进行 X 次转换后发生?

    由于在市场产品中已确认故障、因此发生情况未知。

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、
    如我的电子邮件回复中所述、请将原理图发送到我在电子邮件中发送给您的 MSP 原理图审阅列表。 我完成了原理图审阅、并在您发送的电子邮件中发送了我的评论。 由于只有 10 个器件有缺陷、因此我建议调查系统的潜在风险、例如进入器件的过压或电流。 复位后、器件恢复正常运行、此问题也可能与软件相关。 您还可以将客户可以在电子邮件中共享的任何代码添加到 MSP 原理图审阅列表中、以评估应用程序代码是否出现问题。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。 我已通过电子邮件将原理图发送到 MSP 原理图审阅列表

    我收到了客户对您以下问题的其他反馈。

    [quote userid=“565794" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1573036/msp430f5310-problem-on-adc-or-gpio-output/6057244 “过压“值是多少? 它是否超出了我们的建议操作值?

    过压阈值有一些种类、具体取决于产品型号。

    它们将该值设置在 0.080V (A/D 值:0x036) 到 0.877V (A/D 值:0x256) 之间。

     

    顺便说一下、您认为此问题是由勘误引起的吗?

     

    谢谢。此致、

    英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hideaki、
    如我在审阅原理图时所述、在我发表的上拉电阻器注释之外、我没有看到器件有任何问题。 与勘误表中一样、唯一想到的两个可能是 ADC31(可能需要对一个异常值求平均值,以便引脚恢复到低电平)或 ADC39(如果它们使用扩展采样模式)。
    此致、
    Diego Abad