This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:如何将端口配置为 ADC 的模拟输入?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1574072/msp430fr2111-how-do-i-configure-a-port-as-an-analog-input-for-the-adc

器件型号:MSP430FR2111


工具/软件:

感谢论坛上的所有人的帮助。

我正在使用 MSP430FR2111、我想将一个端口设置为模拟输入以测量电压、但我不确定如何操作。

在 SLAU445I 用户指南的第 8.2.5 节“功能选择寄存器“(PxSEL0、PxSEL1) 中、列出了表 8-3 中的 I/O 功能设置组合、但它并未说明初级、次级和三级的特定功能。

显然、要将其用作 ADC、您可以通过设置 P1SEL1 = 0 和 P1SEL0 = 1 来选择主模块功能、但我找不到任何相关说明、因此我不确定。

我为这个问题深表歉意、但您能告诉我在哪里可以找到每个函数的说明、以及将 P1SEL1 = 0 和 P1SEL = 1 用作 ADC 时是否真的正确?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表 (SLASE78E) 表 9-34 和 9-35 中介绍了 PSEL 分配。 例如、要将 P1.5 设置为 A5、您可以设置 P1SEL1.5=1 和 P1SEL0.5=1 [“PSEL=11",“,有时、有时设置为“PSEL=3"]。“。  

    PSEL=01、10、11 分别为初级、次级和三级。

    [编辑:由于某种原因,Driverlib 使用术语“术语“而不是“三级“。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 我终于明白了。