请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP430FR5994主题中讨论的其他器件:Energia、
工具/软件:
您好:
我的 Energia 有问题 MAC 在编译时 MSP-EXP430FR5994 LaunchPad 。 出现以下错误:
设置:
-
电路板:MSP-EXP430FR5994LP
-
Energia IDE (Mac)
是否有人知道如何解决此问题?
感谢您的帮助!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我的 Energia 有问题 MAC 在编译时 MSP-EXP430FR5994 LaunchPad 。 出现以下错误:
/Users/username/Desktop/Energia.app/Contents/Java/arduino-builder returned 139
Error compiling for board MSP-EXP430FR5994LP.
设置:
电路板:MSP-EXP430FR5994LP
Energia IDE (Mac)
是否有人知道如何解决此问题?
感谢您的帮助!
尊敬的 Jeannete:
您能否查看以下应用手册中有关 将 Energia (Arduino) 与 MSP430 配合使用的指南:
尊敬的 Jeannete:
您是否遵循了上面所附文件的指导?
我还找到了另一张关于此主题 的票在 MAC 上的 MSP430 设置| Chris BARTHOL、请检查它是否有帮助。