This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:LP-MSPM0C1104

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1573504/lp-mspm0c1104-lp-mspm0c1104

器件型号:LP-MSPM0C1104


工具/软件:

最新版本的 C1104 是否支持 SysTick? 在用户手册中可以看到、它看起来受支持。 但当我向后面的 SysTick 寄存器写入一些值时、该值始终保持为 0。

*(uint32_t *) 0xE000E010 #CTRL
*(uint32_t *) 0xE000E014 #加载项
*(uint32_t *) 0xE000E018 # VAL。

我也没有得到任何对 SysSys Tick_Hanlder 的调用,因为中断也没有被启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据此主题、C1104/C1103 没有 SysTick。 (也值得注意的是,TRM 中没有图 3-1。)

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1338555/lp-mspm0c1104-systicks-works-exceptionally/5099739

    [编辑:C1106 系列确实有 SysTick [参考数据表 (SLASFJ6A) 第 8.2]节。 它仍不在 TRM 中 (SLAU893C) 图 3-1。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我知道这一主题。 螺纹已有 2 年。

    根据最新的技术参考手册 MSPM0 C 系列 24MHz 微控制器技术参考手册(修订版 C)、请查看第 3.4.2 节“系统时钟周期计时器 (SysTick)“、该文档应已提供。 但从 Hardware Prospective 来看、情况并非如此。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 中描述(详细)可能出现在它所描述的器件系列中的器件中的功能。 数据表介绍了该特定器件(系列中)实际具有哪些功能。 C1104 数据表 (SLASF90C) 未提及 SysTick — 将 C1106 数据表 (SLASFJ6A) 中的第 8.2 节与第 8.2 节进行比较/对比。

    SysTick 的 TRM(修订版 C)部分(第 3.4.2 节)是相当新的、大致与 C1106 的引入一致;它不会出现在 TRM 修订版 A 中

    (在行业中)特定器件的新版本引入一个重要的新特性是不寻常的;而是在该系列中引入具有新特性的新器件。 [在我看来、C1106 看起来更像是 L 系列器件而不是 C 系列器件、但没有人问我。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。