This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:mcubootblinky 示例问题 — 无法编程并看起来损坏了 MCU

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1573652/lp-em-cc2340r5-mcubootblinky-example-issue---not-able-to-program-and-looks-corrupted-the-mcu

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:LP-MSPM0L1306CC2340R5

工具/软件:

TI 团队大家好、

摘要:

 使用 LP-MSPM0L1306 的调试器通过 10 引脚电缆将“mcubootblinky"示“示例编程到 LP-CC2340R5 中、

 LP-CC2340R5 已损坏。

请指导我们恢复 LP-CC2340R5 并继续对其他示例进行编程。

详细信息:

在尝试加载示例时 —  simplelink_lowpower_f3_sdk_9_12_00_19\examples\nortos\LP_EM_CC2340R5\mcuboot\mcubootblinky

连接到 LP-CC2340R5

我们 按以下顺序收到错误:

  1. 目标未连接
  2. 在下一次尝试获取错误时 — 1274 @ 0x0
  3. 之后的任何例子都继续存在同样的误差。

我们尝试了两个板;现在两个板都无法正常工作。

它看起来该示例破坏了 MCU 的引导区域。

以便在尝试对此示例进行编程后无法编程。

请指导我们恢复电路板 LP-CC2340R5 并对另一个示例进行编程。

注意: 电路板能够针对示例进行编程: C:\ti\simplelink_lowpower_f3_sdk_9_12_00_19\examples\nortos\LP_EM_CC2340R5\drivers\gpiointerrupt

谢谢

Selvam