This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791:如何了解电能测量设计中心 (EMDC) 库中的原始 ADC 值?

Guru**** 2924240 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1573008/msp430f67791-how-to-understand-about-the-raw-adc-values-from-the-energy-measurement-design-center-emdc-library

部件号:MSP430F67791


工具/软件:

要为我的项目提供一些背景信息:

  • 我将使用 EMDC 库 GUI 生成一个代码来读取电流互感器 (CT) IRMS。  用户指南中没有提到开发套件。 我只有带有 MSP430F67791 的定制 PCB 和编程器将代码闪存到它上。  

  • 该库包含套件 EVM430-F6736 、该套件具有 HMI 显示(我认为其用于显示读数)。 由于我没有套件、因此必须 从代码中读取原始 IRMS ADC 值。


我认为原始 IRMS 值始终是我使用万用表时看到的值的一半。 例如(检查随附的屏幕截图)、万用表读数为 9.2A、原始读数为 4795。 此值响应迅速、我的意思是、当我关闭负载时、它会变为接近零、并随着负载上升。

现在、我想更好地了解要在我的工程中使用的这个 Raw ADC 值。 我似乎无法理解这个 EMDC 库是如何计算 IRMS 的最终结果的、IRMS 将被发送到我无权访问的 HMI。  原始值是否按原样发送到 HMI、或者两者之间是否发生了一些转换? 如何提取 IRMS 以发送到 MCU ESP32?



谢谢、
Kaushal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaushal:

    有两个 API 调用可用于计算您要查看的 IRMS 值。

    它们描述如下:  

    能量计量库是专有的、因此不能泄露这些函数的实现。

    此致、
    Brian