This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L2228:启用 FCL 时时的时钟不准确

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L2228, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1565320/lp-mspm0l2228-clock-is-not-accurate-when-enabling-fcl

器件型号:LP-MSPM0L2228
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我使用以下。

硬件: LP-MSPM0L2228

SDK: mspm0_sdk_2_06_00_05

示例工程: gpio_toggle_output

我只启用 ROSC 和 FCL。

和用于测量的时钟输出。

输出应该为 2MHz。 但它不准确如下。  

如果禁用 FCL、情况会好得多。  频率为 2.008 - 2.002MHz

下面是 SysConfig 文件。

e2e.ti.com/.../gpio_5F00_toggle_5F00_output.syscfg

这里有什么问题?

BR、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.请尝试检查 ROSC 的电阻。

    2.启用 ROSC 时、请检查 PA2 的电压、它应该为 1V

    [报价 userid=“115858" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1565320/lp-mspm0l2228-clock-is-not-accurate-when-enabling-fcl

    下面是 SysConfig 文件。

    gpio_toggle_output.syscfg

    这里有什么问题?

    [/报价]

    配置没有出现任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    螺旋、

    我使用万用表测量 EVM。 是 100K Ohmn。

    我的客户也有同样的问题。

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从我这边运行测试、看起来和你的差不多。

    我来检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一批芯片存在这个问题、其中大多数芯片都焊接在 LaunchPad 上。

    您可以申请新的 L2228 样片并将新芯片焊接到 LP-MSPM0L2228

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helic,

    我的 EVM 是 Rev.A、IC 也是非工程师器件。

    我客户的 EVM 也存在此问题。

    那么、有什么办法 在不出现此问题的情况下检查 IC 的哪个版本或生产日期代码呢?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与我的标记相同。

    我的 LP 也有问题。

    版本的 IC、我们可以尝试检查 Factory Region、96 位 ID。

    新请求的 L2228 样片没有此问题、已在我这边进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helic,

    我得到了 4 个新 EVM。 测试结果相同。 启用 FCL 时、时钟移位变得更糟。

    否 1:ID (41C40004h): 1BB9F02F

    不带 ROSC:

    具有 ROSC 和 FCL:

    NO 2:ID (41C40004h): 1BB9F02F

    不带 ROSC:

     具有 ROSC 和 FCL:

     

    NO 3:ID (41C40004h): 1BB9F02F

    不带 ROSC:

    具有 ROSC 和 FCL:

       

    No4:ID (41C40004h): 1BB9F02F

    不带 ROSC:

    具有 ROSC 和 FCL:

     

    有什么想法吗?

     

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新请求的 L2228 样例

    我的意思是、新申请样片、而不是新申请 LaunchPad。

    最新的 L2228 样片不存在此问题。

    但 L2228 样本在 LP 上、它们大多来自同一 批次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helic,

    我在 EVM 上安装新样片。 样片是我刚刚应用并得到的 IC。

    ID (41C40004h): 1B9F02F

    未启用 ROSC、FCL

    启用 ROSC:

    启用 ROSC。

    如果启用 FCL、情况仍然会更糟。 这是否低于预期?

    顺便说一下、示波器分辨率为 0.004MHz。

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果启用 FCL、情况仍然更糟。 是否未达到预期?

    它在数据表的规格中。 不像问题芯片那么大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helic,

    因此、客户不应打开 FCL、对吧?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户不关心 sysoc 的准确性、他们可以禁用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启用 FCL 后、精度会变得更差。

    FCL 如何提高精度?

    BR、

    Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FCL 如何提高精度?

    FCL 可提高整个温度精度。

    只要它在数据表规格范围内、就可以。