This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:UniFlash 连接错误

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP430FR6047, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1574871/msp430fr6047-uniflash-connection-error

器件型号:MSP430FR6047
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FET

工具/软件:

我无法使用 MSP430FR6047 将具有 MSP-FET 的 UniFlash 连接到定制 PCBA。  我已确认到 MSP-FET 的 VCC_TARGET 和 GND 引脚(分别为引脚 4 和 9)的 3.3V 和 GND 连接是正确的。  

我已在 RST 信号上将一个 47k Ω 上拉电阻器和一个 1000 pF 电容器接地。  RST 信号连接到 MSP-FET 的引脚 11。  我在示波器中确认、当 UniFlash 尝试连接时、RST 信号会从 3.3V 切换到接地。

我还确认测试引脚 8 已正确连接到 MSP430FR6047。  当 UniFlash 尝试连接时、我还可以看到此信号从 0V 切换到 3.3V。   

我总是会收到“错误:连接到目标:未知设备“。

对后续故障排除步骤有何建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了一张示波器图片、其中 C1(黄色)是 RST、C2(粉色)是测试的。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“673434" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1574871/msp430fr6047-uniflash-connection-error ]我已确认到 MSP-FET 的 VCC_TARGET 和 GND 引脚(分别为引脚 4 和 9)的 3.3V 和 GND 连接是正确的。  [/报价]

    您不会说目标是否已通电、但这个连接要求目标拥有自己的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、目标已通电。   

    我确实发现了这个问题。  定制 PCBA 上 MSP430FR6047 的 RST 引脚 21 存在连接问题。  我修复了这个问题、并能够使用 UniFlash 进行连接和编程。  谢谢!