This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:QFP 封装热分析:在仿真中处理 80 个导联

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1573278/msp430fr5994-qfp-package-thermal-analysis-handling-80-leads-in-simulation

器件型号:MSP430FR5994


工具/软件:

您好:

我计划使用您出色的产品进行热分析。 该器件采用具有 80 个引线的 QFP 封装。 但是、在热仿真中很难对所有 80 个导联进行建模。 我 Rθjc 使用具有 R θ Rθjb 和 Ψ 等参数的热网络方法。

您能否给出在这种热建模中应如何表示或考虑引线的建议?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我们是否具体有关于引脚的任何信息。 我最好的猜测是把引脚的尺寸获取体积、密度等,并把材料找到引脚的散热特性,然后把它用于剩余的部分。  从封装外壳到环境空气的电阻受引脚与 PCB 的连接的影响、还必须考虑铜布线和气流的影响。 希望这对您有所帮助!

    -布赖恩