This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI 主器件发送了命令、未收到响应。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1574035/spi-master-sent-the-command-and-response-is-not-received

Thread 中讨论的其他器件:MSP430FR2433

您好、

我正在设计一个 MSP430FR2433 SPI 主器件 (UCA1) 与通信 MSP430FR2433 SPI 从器件 。 主器件发送一个命令字节 (0xA5)、但绝不会接收从器件的响应。

消息

主:

  • SPI 模式 3 (UCCKPL=1、UCCKPH=1)、MSB 在前、SMCLK=SPI 8MHz

  • CS 低电平有效、当前在发送命令后立即拉至高电平

  • 使用具有虚拟字节的 ISR 进行 RX

从器件:

  • SPI 模式 3、以 1 字节的状态 (0xA5) 进行响应

  • 用于初始化的受控复位引脚

意见/问题

  1. 主器件发送命令、但ReceiveBuffer[0]保持为 0x00

  2. 为 RX 发送的虚拟字节不会产生有效响应

  3. ISR 使用__delay_cycles、这可能会影响计时

  4. 发送命令后会立即发出 CS

MSP430FR2433 SPI

  • CS 必须保持低电平 对于整个事务;提前发出 CS 可能会中止从器件传输

  • SPI 从器件可能没有响应 如果 CPOL/CPHA 不匹配

  • ISR 内部延迟 可能会错位 SPI 边沿并妨碍正确接收

  • 全双工 SPI 要求为每个接收到的字节发送一个虚拟字节

  • UCAx 模块不会自动处理多字节传输 ;需要 ISR 中的状态机

问题

  • 如何正确地结构 CS 处理和 ISR 以可靠地接收从器件数据?

  • 《MSP430FR2433 SPI 主器件/从器件单字节读取/写入的任何建议最佳实践》?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从器件需要一些时间来处理命令字节并将其响应放入 TXBUF。 必须在主器件开始再次发送时钟之前完成这一绝对操作。 因此、您必须找出最坏情况下的延迟、并让主代码至少推迟这么长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    但是、当我在从器件上启用 GPIO 中断进行入侵检测(低电平有效引脚 P1.5、P1.6、P1.7)时、SPI 通信开始失败:主器件接收0x00而不是预期的数据。

    我的目标是、每当从器件从主器件接收到 0xA5 命令时、它应该会更新 SPI 响应中的入侵状态。 在启用 GPIO 中断的情况下、似乎 SPI ISR 未正确执行、或者 TX 缓冲区未更新、这可能是由于中断处理冲突。

    我观察到的情况:

    • SPI 单独工作正常。

    • GPIO 中断单独运行正常。

    • 同时启用这两个0x00选项会导致 SPI 响应失败(返回)。

    我怀疑这是因为 中断优先级或阻塞问题 、其中 GPIO 中断可能会抢占或干扰 SPI ISR。 我希望获得有关处理 MSP430FR2433 上 SPI + GPIO 中断的建议方法的指导、以便:

    1. SPI 通信始终正常工作。

    2. GPIO 中断会更新入侵状态、此状态反映在 SPI 响应中。

    如果您对此场景提出任何最佳实践建议、将不胜感激。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与对待中断一样、最佳实践是快速完成。

    GIE 在进入 ISR 时被清除、因此如果您的 GPIO ISR 很慢、它会阻止 SPI 中断。 在任何情况下、都将增加响应命令更新 TXBUF 的最坏情况延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    我还尝试在 SPI 通信期间禁用 GPIO 中断(将 CS 置为有效并启动 SPI 传输、然后在之后重新启用 GPIO 中断)、但这没有解决问题。 0x00启用 GPIO 中断后、从器件仍返回到主器件。

    似乎是这样 仅屏蔽 GPIO 中断是不够的 和问题可能与 MSP430 如何同时处理 SPI 和 GPIO 中断或 SPI 状态机与 GPIO ISR 的时序有关。

    需要有关如何正确处理的指导 SPI + GPIO 中断 这样:

    1. SPI 主从通信工作可靠。

    2. GPIO 中断可以更新入侵状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我知道 ISR 执行时间很关键、因为在进入 ISR 时 GIE 被清除。 慢速 GPIO ISR 可以阻止 SPI ISR、从而增加更新 TXBUF 以响应主器件命令的最坏情况延迟。

    在我的实现中、当 GPIO 中断被禁用时、SPI 主/从通信正常。 但是、当我启用 GPIO 中断进行入侵检测时、SPI 命令有时会返回 0x00

    我已经尝试通过仅设置标志并让主循环处理更新 SPI 发送缓冲区来尽可能减小 GPIO ISR、但我尚未实现一致的结果。

    我怀疑 GPIO 事件和 SPI 主器件命令之间的时序仍会导致竞态条件。 有关确保即使在 GPIO 中断发生时也能可靠更新 SPI TXBUF 的任何建议、请参考这些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要显示一些代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您错过了编辑器的 Insert:代码功能、该功能保留了格式(使其更难阅读)、并将代码置于可滚动窗口中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已更改为插入:代码特征

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到的第一件事是、您没有按照建议的顺序初始化端口。 清除 LOCKLPM5 后使用中断配置处理。

    在 ISR 中清除 RXIFG 是毫无意义的、因为读取 RXBUF 会自动执行该操作。 (读取 IV 寄存器也会读取。)

    您的命令代码会令人困惑。 ISR 好像正在接收寄存器地址、但随后将其用作命令。

    缺少用于为 SPI 配置引脚的代码。

    感谢您提供更好的格式。 但您也更改了您发布的内容。 很多。 这些注释仅适用于从设备代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦,这是主代码中的一个大问题:

        SLAVE_CS_OUT &= ~(SLAVE_CS_PIN);
        SendUCA1Data(TransmitRegAddr);
    
        __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);        // Enter LPM0 w/interrupts enabled
    
        SLAVE_CS_OUT |= SLAVE_CS_PIN;

    如果唯一可能导致 LPM 退出的因素是 SPI 中断、则此操作正常。 不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  在实现主设备通信时、我提到了“ msp430fr243x_eusci_spi_standard_master.c“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我希望获得有关处理 MSP430FR2433 上 SPI + GPIO 中断的建议方法的指导、以便:

    1. SPI 通信始终正常工作。

    2. GPIO 中断会更新入侵状态、此状态反映在 SPI 响应中。

    如果您对此场景提出任何最佳实践建议、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到从器件配置 SPI 引脚的位置。 我希望看到如下内容:

        P2SEL0 |= BIT4 | BIT5 | BIT6;     // P2.4/5/6 as SCK/SIMO/SOMI
        P2SEL1 &= ~(BIT4 | BIT5 | BIT6);
        P3SEL0 |= BIT1;                   // P3.1 as STE
        P3SEL1 &= ~BIT1;

    初始化或在某个位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照前面的建议更新了 SPI 引脚配置:

    P2SEL0 |= BIT4 | BIT5 | BIT6; // P2.4=CLK, P2.5=SIMO, P2.6=SOMI
    P2SEL1 &= ~(BIT4 | BIT5 | BIT6);
    P3SEL0 |= BIT1; // P3.1=STE
    P3SEL1 &= ~BIT1;
    PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;

    执行此操作后,从器件现在正在响应 — 但主器件始终接收 0x00 而不是预期的状态字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    感谢您的支持! 经过多次迭代后、两个 MSP430FR2433 MCU 之间的 SPI 主从通信现在开始 工作正常

    以下是我们所做的工作和经验证:

    1. 添加了 正确的 SPI 引脚配置 大量数据。

    2. LOCKLPM5配置中断和 GPIO 之前清除。

    3. 已调整 命令和响应之间的时序 —已确认在主时钟输入数据之前、从机需要足够的时间来加载 TXBUF。

    4. 重构了 ISR 以设置 A 而非处理内联逻辑 、提高时间一致性。

    5. 已经过验证 GPIO 中断现在与 SPI ISR 共存 同时不阻塞电流。

    6. 最终测试确认了 已正确接收入侵状态字节 大量的工作。

     状态: 问题已解决—已成功验证 SPI 通信和状态更新。

    再次感谢所有指导初始化顺序、引脚设置和同步计时的人员。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我感到困惑的是,当你去增加主时钟的麻烦时,你将奴隶保留在其默认(较慢)设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    良好的观察—感谢您指出这一点。

    最初、我专注于增加主时钟 (MCLK/SMCLK) 以实现更快的 SPI 传输、但我将从器件保持在其默认 DCO 设置。 经过进一步测试、我意识到这种不匹配会影响 SPI 时序一致性、尤其是在命令和数据阶段之间的同步方面。

    现在、我更新了从器件的时钟配置以匹配主器件(使用 DCO = 16MHz、SMCLK = DCO/2 =<xmt-block1> 8MHz</xmt-block>)。 8MHz。 两侧都在一致的时钟域上运行、因此 SPI 时序更加稳定、数据传输更加可靠。