This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:LCD_C 外部电压限制

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1574952/msp430fr6047-lcd_c-external-voltage-restrictions

器件型号:MSP430FR6047


工具/软件:

是否可以对 VLCD 使用 2.8V VCC 和引脚 LCDCAP 3.3V?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我看到数据表中存在冲突:

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的答复

    我在数据表中看到 LCDCAP 的运行条件不依赖于 VCC 时、我充满希望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    是的、但这需要先决条件 不限 其他引脚电压(包括该 LCDCAP 引脚)不应超过 Vcc+0.3V。

    这是用户应始终遵循的 ABS 条件。  否则、内部 ESD 电路会损坏。

    B.R.

    Sal