This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:与启动相关的升级问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1575359/msp430fr6972-upgrade-issue-related-with-boot

器件型号:MSP430FR6972


工具/软件:

尊敬的专家:

FR6972 的问题需要您的评论:

最近、在 MSP430FR6972 微控制器进行批处理红外升级过程中、我们发现大约 2%的电路板出现故障。

经过调查、我们确定在引导程序中收到红外线命令后重置是升级失败的主要原因。

通过修改引导程序、我们发现了两个可能的改进:

1.引导程序中的主程序可以从 LPM2 移动到 LPM0、或者根本不移动;

2.在保持 LPM2 模式时、从时钟初始化子例程中删除以下三行代码:FRCTL0 = FRCTLPW + NWAITS_0;GCCTL0 = FRPWR;FRCTL0_H = 0;

您能否分析此问题并为将来的引导计划改进提供建议?

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    引导程序剂量客户是什么意思? 所示、引导代码位于 ROM 中、无法修改。