This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:MSP430F6779 EMDC 谐波分析限制

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1561205/msp430f6779-msp430f6779-emdc-harmonic-analysis-limit

器件型号:MSP430F6779


工具/软件:

MSP430 电能测量库在 MSP430F6779 上支持哪些谐波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maryam:

    我们的专家会尽快答复您。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就这样吧。 我很期待这件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maryam:

    此实现不会进行谐波计算、但会为外部处理器提供原始结果来制定谐波结果。

    我们的新 MSPM0 + ADS131M0x 实现 将执行 THD、但不会执行单个谐波、同样、外部处理器需要获取原始结果并计算谐波。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    感谢您的澄清。

    MSPM0 库和 MSPM430 电能计量库在参数计算方面有何区别?

    另一个问题是、在您的环保系统中、您会建议将哪种 MCU 用于负责 27 个通道的谐波计算(最高 63 级)的核心?

    非常感谢。

    Maryam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    请注意、我仍在等待您的答复。

    谢谢、
    Maryam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maryam:

    MSPM0 库中还计算了一些其他参数、因为它基于 TI 的 M4F 解决方案。 MSP430 具有一些使用 430 指令集完成的特定过滤器和优化。

    我想我们对于 MCU 有一个单独的主题来执行谐波、主要需要一个处理器来计算您需要的大量谐波和通道所需的 FFT 数量。