This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:有关液位测量的说明

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1575163/evm430-fr6047-clarifications-regarding-level-measurement

器件型号:EVM430-FR6047


工具/软件:

您好:

我想使用带有单个换能器的 EVM 430 FR6047 检查烧杯中的水位、我的换能器具有 2.1MHz 的频率。 我使用 USS GUI 来查找液体流量。 您能否分享使用一个传感器测量液位所需的配置参数。 我还对 USS GUI 存有疑问、其中用于流量测量的同一 GUI 也可以在液位上使用、以及如何从 TOF 波形测量液位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    参数将回复传感器和位置、您需要使用 USS 设计中心进行调试、然后找到一个更好的参数、

    对于水位感应、我认为您的转换器应该组装在上面的表面上、因此超声波会穿过空气并回声到传感器、我们建议使用 500kHz 或 200kHz 传感器。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但 USS 设计仍处于流量测量界面中、如何将其更改为液位测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    这个 GUI 仅适用于流量计设计、如果您想使用 USS 进行液位检测、您只需注意 AbsTOF 值。

    或参阅此应用手册:基于 CapTIvate 技术

    https://www.ti.com/lit/an/slaae50a/slaae50a.pdf

     

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但 USS 设计仍处于流量测量界面中、如何将其更改为液位测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    此 GUI 无法用于液位测量、没有此功能。

    如果您要使用 USS 进行电平感测、只需在此 GUI 中使用 AbsTOF、然后使用 D = TOF * Sped/2 计算距离

    谢谢!

    此致

    Johnson