This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ENERGYTRACE:是否可以提高采样率?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1573176/energytrace-is-it-possible-to-increase-sampling-rate

部件号:ENERGYTRACE


工具/软件:

你(们)好  

是否可以使用 XDS110 来提高 energytrace 的采样率?

是的、您能让我知道如何提高该比率吗?

如果采样率大于 100kHz、则很好。

此致、

Kasai