This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:MSP430F5529IPN 以太网 PHY 示例驱动程序

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR, DP83TG721S-Q1, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1575620/msp430f5529-msp430f5529ipn-ethernet-phy-example-driver

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:DP83867CRDP83TG721S-Q1USB-2-MDIO

工具/软件:

您好应用团队:

  我们看到了  DP83TG721S-Q1 + DP83867CR T1 至 RJ45、通过使用 TI.com (DP83TG721S-EVM) 中的 MCU MSP430F5529IPN

我们要使用以下方框图使用 MCU 作为 MAC 来控制两种 PHY 数据速度。 您可以为我们分享示例代码驱动程序吗?  

谢谢你  

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    您的方框图似乎没有附加。 如果它与 DP83TG721S-EVM 的原理图类似、MCU 不用作 MAC。 MCU 通过 MDIO 和 MDC 连接到两个 PHY。在此系统中、 DP83867CR 必须配置为 1000BASE-T 、因为 DP8383TG721S-Q1 仅支持此数据速率。 如果这是系统所需的唯一配置、则可通过  DP8383TG721S-Q1 PHY 进行 strap 配置。 如果您需要通过 MCU 控制其他 PHY 寄存器设置、 USB-2-MDIO 软件可以与 MSP430F5529IPN 一起使用。  

    此致、

    GREG