This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2ET:MSP430 上的 UART

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1574019/msp-exp430g2et-uart-on-msp430

部件号:MSP-EXP430G2ET
主题: MSP430G2553 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我尝试让 UART 发送一条“Hello World“消息、因为我遵循先设置终端连接、然后再设置一个闪存的说明、但它一直向我发送垃圾数据。

我有自己的源代码、但是、您是否有任何示例和工作源代码以及有关如何执行此操作的分步指南?
此致、
公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TICSC:

    您正在观察的输出可能是由于终端设置不正确。 确保终端的波特率与 UART 事务的波特率相匹配。 此外、请确保您的串行设置正确、例如数据位数、奇偶校验位、停止位等

    至于 UART 示例、SDK 中有许多 UART 示例可协助您进行配置。  在 CCS v12 中、您可以通过点击 Project > Project Wizard (Resource Explorer)>键入 MSP-EXP430G2ET >在关键字文本框中键入 UART 来找到这些示例。  首先、msp430g2xx3_USCI_UART_standard_transmitter.c 示例可能是一个很好的示例。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TICSC:

    在您发送给我的屏幕截图中、UART_MODE 当前设置为 SMCLK_11500、因此波特率为 115200。 您能否将 PuTTY 或您选择使用的任何终端设置为 115200 波特、或者在代码中更改模式?

    此致、

    Owen