This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:USS 水流温度

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1571542/msp430fr6047-uss-water-flow-temperature

器件型号:MSP430FR6047


工具/软件:

我正在尝试使用 MSP30FR6047EVM 和 USS 库构建水表传感器。 我需要从 USS_ALGORIES 中提取温度计算结果。
我做了以下更新在 USS_userConfig.h :

  • 将 USS_ALG_ENABLE_EVIMATE_TEMPERATURE 设置 为 TRUE
  • 将 USS_声 学长度设置 为 70 (因为传感器的距离约为 70mm)
  • 将 USS_VOLUME_SCALE_FACTOR 设置 为 2.5484e7f


初始调试步骤是、我通过 Algorithms_Results 打印所有 USS_UART、这里是输出
AbsTof_UPS 5.4188e-05
AbsTof_DNS 5.4188e-05
DToF –2.9502e-11.
VoL_FR –5.1807e+00
温度 3.6301e+02

我不知道为什么温度值为 363 度
我检查了 USS_runAlgorithms 是否没有错误(我们的消息代码输出为:USS_message_code = 122)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    您是否尝试过不要更改任何内容来读取温度值? 会有更多专家来发表评论。

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、下面是配置的输出、不对 USS_userConfig.h  头文件进行任何更改:  


    AbsTof_UPS、5.4351e-05
    AbsTof_DNS、5.4352e-05
    DToF、–1.1509e-09
    VoL_FR、–4.9639e+00
    acc_flow、4.2400e+02
    温度、2.9398e-01

    我现在看到的是现在的温度是 0.29398  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍在寻求对此的意见。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Johnson He 我仍然希望通过温度读数来解决这个问题。 对于我为什么看到这些数字、您有什么想法吗?