This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:如何在 MSP430FR5043 超声波信号处理中确定相关阈值?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1576410/msp430fr5043-how-is-the-correlation-threshold-determined-in-msp430fr5043-ultrasonic-signal-processing

器件型号:MSP430FR5043


工具/软件:

我们目前正在将 MSP430FR5043 用于水表器件。
当我们询问相关处理中的一个错误时,我们被告知当相关值低于某个阈值时就会发生错误。
您能否解释一下如何确定关联的阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    哪个阈值? AbsTOF 阈值?

    ADV 波形应约为 900~1000 Ω 以确保更好的性能。

    谢谢!

    此致

    Johnson