This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:MSP430FR5043 上的 PGA 增益随输入信号频率的变化–申请规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1576413/msp430fr5043-pga-gain-variation-with-input-signal-frequency-on-msp430fr5043-request-for-specifications

器件型号:MSP430FR5043


工具/软件:

我们目前正在将 MSP430FR5043 用于水表器件。
我们观察到、可编程增益放大器 (PGA) 的增益随输入信号的频率而变化。 我们的测量结果如下图所示。
图:放大器 (PGA) 的频率响应
该图显示了在一系列输入信号频率下测得的增益与 PGA 理论增益之间的偏差。

频率范围:10kHz 至 10,000kHz(对数标度)
增益偏差:–12dB 至 0dB
测试的增益设置:G25、G30、G35、G40、G45

您能否提供有关 PGA 增益与输入信号频率之间关系的规格或技术细节?

图:放大器 (PGA) 的频率响应
该图显示了在输入信号频率范围内测得的增益与可编程增益放大器 (PGA) 理论增益之间的偏差。

X 轴:频率 (kHz)、对数标度为 10kHz 至 10,000kHz
Y 轴:测量的增益–理论增益 (dB)、范围为–12dB 至 0dB
数据系列:

G25(红色正方形)= 0.1dB
G30(绿色三角形)= 4.41dB
G35(紫色钻石)= 8.7dB
G40(蓝色恒星)= 12.2dB
G45(橙色圆)= 16.3dB
每个系列代表一个不同的 PGA 增益设置、并展示了增益如何随频率发生偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道如何开发 PGA 输出。

    如果要查看 Σ — Δ 转换结果、其 sinc 滤波器的频率响应在通带内并不是完全平坦的。 请参阅指南中的公式 12。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    老实说、有关输入频率和 PGA 增益之间关系的数据不多。

    我认为、您的实际换能器的频率是多少、对于水表、1MHz 应该是正确的?

    谢谢!

    此致

    Johnson