This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:超声波燃气表应用:消息代码为 198

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1577433/msp430fr5043-ultrasonic-gas-meter-application-message-code-is-198

器件型号:MSP430FR5043


尊敬的 TI 团队:

调用算法函数  USS_runAlgorithmsFixedPoint 后、的值 MessageCode USS_FIXED_POINT Algorithms_Results_结构中用于保存结果的变量 198 。 这是什么意思? 我在 USS_message_code 结构中找不到定义。  

d4780c773bac641e9b281c5b0ca4f82b.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否将传感器与 EVM 板连接? 看起来此代码没有一些错误警告、我在用户指南中找不到该数字。

    谢谢!

    此致

    Johnson