This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:USS 气体演示 (EVM430-FR6043) 中关于声学长度和参考温度的说明

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1577796/evm430-fr6043-clarification-on-acousticlength-and-reference-temperature-in-uss-gas-demo-evm430-fr6043

器件型号:EVM430-FR6043


您好:

我正在使用 EVM430-FR6043、并使用 USS Gas Demo 固件。 我对传感器间距的正确配置有疑问。

根据我的理解、固件不指定传感器之间的物理距离 L、而是期望用户设置声学长度参数、它表示已知参考温度下的飞行时间 (TOF)。

我在文档中找到了以下内容:

>声学长度  
> FLOAT _USS_Length: Meter_Configuration_声效长度  
>室温下的声学长度(以 usec 为单位)。

但是、该文档并未定义“室温“的实际含义—无论是 25°C 、20°C 还是其他内容。

请您澄清一下:

1.声效长度取代了指定物理距离 L 的需要是正确的吗?
2.在这种情况下,假设“室温“的确切温度是多少?
3. USS 库内部是否采用固定的参考温度,或者是否有办法指定声学长度计算的温度?
4、该参考温度对于气体中的精确流量测量有多重要? 由于气体中的声速高度依赖于温度、因此我希望避免系统误差。

我正在尝试确保我的配置在物理上是一致的、并且流计算是准确的。

提前感谢您的帮助!

此致、  
Igor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    请参阅我的评论如下:

    1.声效长度取代了指定物理距离 L 的需要是正确的吗?

    ->距离是指超声波飞行长度。


    2.在这种情况下,假设“室温“的确切温度是多少?

    -> 25°C


    3. USS 库内部是否采用固定的参考温度,或者是否有办法指定声学长度计算的温度?

    ->实际上我们的 USS 库只是计算 AbsTOF 和 dTOF、因此这不依赖于温度。 温度可能会对超声波速度产生一些影响、因此需要根据不同的温度点进行一些校准。 但这应该发生在最终流速阶段。 我们只提供 AbsTOF 和 dTOF。

    当然、我们有一些简单的演示来根据 AbsTOF 和 dTOF 计算流速、但这不是很精确、只需展示函数、因为用户将根据其实际用例进行更多校准。   


    4、该参考温度对于气体中的精确流量测量有多重要? 由于气体中的声速高度依赖于温度、因此我希望避免系统误差。

    ->这将取决于换能器在不同温度下的性能、我们只需检查 ADC 波形、需要确保 ADC 波形良好、然后就能获得良好的结果。

    谢谢!

    此致

    Johnson