This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2619S-HT:MSP430F2619S-HT 上的 SPY-bi-wire

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2619S-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1579427/msp430f2619s-ht-spy-bi-wire-on-msp430f2619s-ht

器件型号:MSP430F2619S-HT


您好、

我对 MSP430F2619S-HT 有疑问。 《MSP430 硬件工具用户指南》(修订版 AH)、我已经了解到可以使用 Yout Spy-Bi-Wire 协议刷写和调试所有 MSP430F2xx。 这对我来说真的很有用,因为我有有限数量的 Pin 图。 但在 MSP430F2619S-HT 的数据表上,我找不到 PIN (RST/NMI/SBWTDIO 和 TEST/SBWTCK )。 引脚 RST/NMI 存在、但它与 SBWTDIO 不存在、第二个 DES 也不存在。 您能解释一下如何在 MSP430F2619S-HT 上使用 Spy-bi-wire 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、对于该器件、您可以使用 BSL 通过 UART 对器件进行编程、但根据我在数据表中看到的内容、您可以使用 TCK 引脚和 TMS。 遗憾的是、我没有看到任何特定于 SBW 的内容、但上面提到的用户指南确实提供了有关使用 BSL 的一些详细信息等、这是我看到的唯一选项。 希望这对您有所帮助!