This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5310:看门狗计时器

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1578020/msp430f5310-watchdog-timer

器件型号:MSP430F5310


您好的团队、

由内部看门狗计时器和/RST 引脚触发的复位是否有任何差异?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota Mago、

    以下是由内部看门狗计时器触发的复位与/RST 引脚之间的差异:

    BOR:

    事件树:

    有关这方面的更多信息、请参阅 MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南。 特定于器件的数据表也是一个有用的资源。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Owen:

    感谢您的回答。

    用户指南介绍了每次复位的触发条件、但我找不到每次复位之间的差异。

    BOR、POR 和 PUR 有什么不同?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个器件寄存器的说明都详细说明了每种类型的复位后其初始状态。 编码的。 密码解码器环位于前言中。请参阅“寄存器位约定“、第 53 页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota Mago、

    David 分享的内容有助于展示 BOR、POR 和 PUC 时在特定寄存器中设置的内容。

    本部分也可能对您有所帮助:

    我建议通读 MSP430x5xx 和 MSP430x6xx 系列用户指南 、以确定在 BOR、POR 和 PUC 时设置了哪些值寄存器。

    此致、

    Owen